Neu bei Mouser: Nexperia NBM5100A/B und NBM7100A/B Batterie-Booster für eine deutlich längere Akkulaufzeit und Leistung für IoT-Applikationen
31. August 2023 – Mouser Electronics, Inc., der branchenweit führende Distributor für Neuprodukteinführungen mit der größten Auswahl an Halbleitern und elektronischen Bauelementen™, führt ab sofort die Batterie-Booster NBM5100A/B und NBM7100A/B von Nexperia. Diese Batterie-Booster ergänzen Nexperias Portfolio an Batteriemanagement-Lösungen. Es handelt sich dabei um bahnbrechende ICs, die die Lebensdauer von nicht wiederaufladbaren Lithium-Primärbatterien im Vergleich zu konkurrierenden Lösungen um das bis zu 10-fache verlängern und gleichzeitig den Spitzenausgangsstrom im Vergleich zu Batterien ohne Batterie-Booster um das bis zu 25-fache erhöhen. In Verbindung mit den NBM5100A/B und NBM7100A/B haben Lithium-Primärbatterien nicht nur eine längere Lebensdauer, sondern erreichen auch eine höhere Leistung, vermeiden unnötigen Abfall und sind eine bessere, nachhaltigere Energiequelle für Low-Power-IoT- und andere tragbare Applikationen, die bisher nur mit AA- oder AAA-Batterien betrieben werden konnten.
Die bei Mouser Electronics erhältlichen Nexperia NBM5100A/B und NBM7100A/B Batterie-Booster sind mit zwei hocheffizienten DC/DC-Wandlerstufen und einem intelligenten Lernalgorithmus ausgestattet, um den relativ hohen Innenwiderstand und die chemischen Reaktionsraten, die typischerweise bei 3-V-CR2032- und CR2025-Lithium-Knopfzellen auftreten, besser kontrollieren zu können. Die erste Umwandlungsstufe umfasst die langsame Energieübertragung von der Batterie auf ein kapazitives Speicherelement. Die zweite Stufe nutzt die konservierte Energie, um einen geregelten (programmierbar von 1,8 V bis 3,6 V) Hochimpuls-Ausgangsstrom (bis zu 200 mA) zu liefern. Der intelligente Lernalgorithmus überwacht den Energieverbrauch während der sich wiederholenden Lastimpulszyklen und optimiert die erste DC/DC-Wandlungsstufe, um die Restladung des Kondensators zu minimieren. Wenn kein Energieumwandlungszyklus stattfindet (Standby-Zustand), verbrauchen die NBM5100A/B und NBM7100A/B weniger als 50 nA.
Jedes Bauelement verfügt über eine Peripherieschnittstelle für Host-Kommunikation, Konfiguration und Steuerung. Der NMB7100A und der NBM5100A besitzen eine I2C-Schnittstelle, während der NMB7100B und der NBM5100B eine serielle Peripherieschnittstelle (SPI) bieten. Darüber hinaus verfügt der NBM5100A/B über einen Kondensator-Spannungsausgleichsanschluss für Applikationen auf Superkondensatorbasis. Zu den weiteren Merkmalen des NBM5100A/B und des NBM7100A/B gehören eine Anzeige für einen niedrigen Batteriestand/eine integrierte Kraftstoffanzeige, ein zusätzlicher geregelter Ausgangspin und ein Brownout-Schutz, der verhindert, dass der Speicherkondensator aufgeladen wird, wenn sich die Batterie dem Ende ihrer Lebensdauer nähert.
Die Batterie-Booster NBM5100A/B und NBM7100A/B von Nexperia verlängern die Lebensdauer von energiereichen Lithium-Primärbatterien wie Knopfzellen, Lithium-Thionyl-Batterien (z. B. LS14250 1/2 AA) und neuen papierbedruckten Batterietypen. Sie sind in einem kompakten, 16-poligen DHVQFN-Gehäuse mit den Abmessungen 2,5 mm x 3,5 mm x 0,85 mm erhältlich. Diese ICs sind für einen Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C spezifiziert und damit ideal für kommerzielle Innen- und industrielle Außenumgebungen geeignet. Typische Zielapplikationen sind batteriebetriebene, drahtlose IoT-Knoten (Bluetooth®, LoRaWAN®, Sigfox™, LTE-M, NB-IoT, Zigbee®, etc.), drahtlose Sensoren, Industriegeräte, tragbare Verbrauchergeräte, Wearables und Verbrauchszähler.
Mehr erfahren Sie unter https://mouser.de/new/nexperia/nexperia-nbm5100a-b-nbm7100a-b-boosters/
Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.
2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.
2026 - Nexperia, mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein globales Halbleiterunternehmen mit einer langen europäischen Geschichte und über 12.500 Mitarbeitern in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten. Als führender Experte in der Entwicklung und Produktion von essentiellen Halbleitern ermöglichen die Bauteile von Nexperia die Grundfunktionalität von praktisch jedem elektronischen Design in der Welt – von Automobil- und Industrie- bis hin zu mobilen und Verbraucherapplikationen.
Das Unternehmen bedient einen weltweiten Kundenstamm und versendet jährlich mehr als 100 Milliarden Produkte. Diese Produkte gelten als Maßstab in Sachen Effizienz, Prozesssteuerung, Größe, Energie und Leistung. Das Engagement von Nexperia für Innovation, Effizienz und strenge Industrieanforderungen zeigt sich in seinem umfangreichen IP-Portfolio, seiner wachsenden Produktpalette und seiner Zertifizierung nach den Normen IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001.
Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.