Mouser liefert das CAT M1- und NB-IoT-Modul Murata LBAD0XX1SC Typ 1SC für Smart Wearables und Applikationen im Gesundheitswesen
6. November 2025 – Mouser Electronics, Inc., der autorisierte globale Distributor mit den neuesten elektronischen Bauteilen und Industrieautomatisierungsprodukten, führt ab sofort das neue Modul LBAD0XX1SC Typ 1SC CAT M1 und NB-IoT von Murata. Das LBAD0XX1SC ist das weltweit kleinste, global zertifizierte und extrem stromsparende Cat M1/NB-IoT-Modul für Applikationen in den Bereichen Wearables, Smart Meters, Gesundheitswesen und Asset-Tracking.
Das Murata LBAD0XX1SC-Modul, erhältlich bei Mouser, ist ein Durchbruch in der LTE-M-Technologie. Dieses winzige Kraftpaket (11,1 × 11,4 × 1,5 mm) ermöglicht jederzeit und überall eine Verbindung mit einem silbernen, harzgeschützten LGA-Gehäuse, das einen Sony ALT1250-Transceiver, ein Front-End-Modul (FEM) und 16 MB externen Flash-Speicher enthält. Das kompakte Design ist ideal für Wearables, die bisher keine Möglichkeit der Mobilfunkverbindung hatten.
Mit dem integrierten TCXO, der sich durch robuste thermische Eigenschaften mit geringer Drift auszeichnet, stellt der Typ 1SC eine präzise Taktquelle für den HF-Transceiver sicher und verbessert die Zuverlässigkeit Ihrer Mobilfunkverbindungen mit einer benutzerfreundlichen AT-Befehlsschnittstelle. Der Typ 1SC erfüllt die 3GPP-Freigabespezifikationen und ist für die LTE-Ausgangsleistung der Klasse 3 (+23 dBm) optimiert. Er bietet externe Antennenkonfigurationen, einen durchschnittlichen Ruhestrom von 1,5 μA und ein OTA-Firmware-Upgrade.
Die Applikationsentwicklung mit dem LBAD0XX1SC-Modul wird durch das Evaluierungskit LBAD0XX1SC-DM-EVK-B unterstützt. Das Kit enthält ein Evaluierungsboard vom Typ 1SC, zwei Mini-USB-Kabel und eine Schnellstartanleitung. Das Evaluierungsboard LBAD0XX1SC-DM-EVK-B verfügt über eine Arduino Shield-Schnittstelle, einen Micro-SIM-Steckplatz, drei LEDs, einen SMA-Anschluss für HF-Tests und eine LTE/GNSS-Antenne. Die Stromversorgung des Evaluierungsboards kann über USB-Hosts oder eine externe 5-V-Versorgung erfolgen, die von LDOs umgewandelt wird, um die 3,3-V- und 1,8-V-Spannungen für die Onboard-Schaltungen zu erzeugen.
Mehr über das LBAD0XX1SC-Modul erfahren Sie unter https://eu.mouser.com/new/murata/murata-lbad0xx1sc-type-1sc-module/
Weitere Neuigkeiten von Mouser und unsere neuesten Produkte finden Sie unter https://eu.mouser.com/newsroom/.
Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.
2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.
2026 - Murata ist weltweit führend in Design und Fertigung von keramikbasierten passiven Elektronikbauteilen, drahtlosen Konnektivitätsmodulen und Leistungsumwandlungstechnologien. Seit seiner Gründung 1944 in Kyoto hat Murata zum Fortschritt der Gesellschaft und zur Evolution der Elektronikindustrie beigetragen. Die Innovationen des Unternehmens findet man in einer Vielzahl von Applikationen: in Handys, Haushaltsgeräten, Fahrzeugelektronik, Energiemanagement-Systemen, Gesundheitsgerätschaften und vielem mehr. Heutzutage ist Murata ein globales Unternehmen mit über 100 Geschäftsstellen auf der ganzen Welt. Mit ungefähr 48.000 Mitarbeitern arbeitet Murata nach dem Slogan „Innovator in Electronics®“ und ist jeden Tag bemüht, vielversprechende neue Technologien, innovative Weltneuheiten und Produkte zu entwickeln, um bei der Gestaltung der Zukunft für die Elektronik und der Realisierung der Visionen seiner Kunden behilflich zu sein.
Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.